结果:找到"立创EDA 客户端 ",相关内容1000条
  • 立创EDA专业版界面模糊
  • 立创EDA专业版界面好模糊软件所显示的界面全都模糊的,动一下变清晰,过几秒又变模糊了,跪求解决办法。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 界面 模糊不清 发帖人:得闲再改名 发帖时间:2023-08-07 22:38:00
  • 立创EDA专业版windows客户端打不开
  • 系统win10专业版21H2,之前电脑好好的,一段时间没打开电脑立创EDA客户端专业版就打不开了,双击桌面快捷方式之后鼠标会转圈,但什么都没发生。打开任务管理器发现后台多了三个立创EDA(专业版)的进程,但前台就什么都没有。重新安装、安装到C盘、用管理员安装、用管理员打开、兼容模式win8都试过了都不好用。救救,谢谢。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 发帖人:HBM2memory 发帖时间:2023-03-26 00:39:00
  • 立创EDA客户端标准版功能反馈
  • 在绘制PCB图纸时,经常会碰到需要根据某一个特定的点移动某个零件的情况。AD软件在处理这个情况的时候,会先选择要移动的零件,然后再选择参考点之后在选择要移动到的最终位置的参考点。而立创EDA没有这个功能,感觉挺不方便的。后续的更新中是否可以增加。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: EDA 发帖人:jonas 发帖时间:2021-11-29 10:27:00
  • 立创EDA客户端可以使用专业版吗?
  • 如题,就是想问如何能将立创客户端的标准版转成专业版。因为个人感觉就是用网页画PCB的时候有些用客户端软件的习惯老是带不过来,而且立创也已经提供了客户端了,为啥就不能吧标准版转成专业版呢?要是也有我没发现那请大大们告诉我要怎么弄,我是真没找到。而且我们公司可以接受使用离线的网络编辑器,但是不能接受把公司的项目上传到别的服务器去,像这种情况其实也该考虑吧。。。。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 专业版 发帖人:我最爱做设计 发帖时间:2021-08-19 18:39:00
  • deepinv20无法运行lceda桌面客户端
  • 本来使用的deepinv15.1,使用立创EDA正常,前两天升级了deepinv20,立创桌面客户端desktop打开没反应,直接控制台运行/opt/lceda/lceda显示段错误,只能在chrome里面编辑了,是我电脑配置问题?还是桌面客户端适配问题?lddlceda没有依赖项缺失。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 桌面 发帖人:左手大爷 发帖时间:2020-04-27 21:24:00
  • 【教程】基于浏览器创建一个自己的立创EDA客户端
  • 有朋友不习惯我们新版本的客户端,希望用旧版,这里有个方法可以创建自己的客户端。谷歌浏览器:1,最新安装谷歌浏览器。https://pc.qq.com/detail/1/detail_2661.html2,运行并打开编辑器地址。标准版:https://lceda.cn/editor或者专业版:https://pro.lceda.cn/editor3,在:地址栏点击“将此站点做为应用安装”小图标。点击打开即可安装成功。或者在:设置-更多工具-创建快捷方式-在窗口中打开。会打开新的窗口,效果和客户端一致。并且在桌面有快捷方式打开。微软新ChromiumEdge浏览器:1)安装最新版浏览器。http...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 下载 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-10-12 11:37:00
  • 客户眼中的立创,竟然是这样的……
  • 八年来,如果你经常光顾某家咖啡厅你一定在那里留下不少回忆如果你不止一次在立创商城买元器件我们就会有说不完的故事小创在上周四“立创商城”服务号做了一期故事征集活动主题是#写下你与立创的故事#本想借八周年庆之机趁公司不注意给大家送送福利结果大家的留言都很认真着实将小创感动了一把客户眼中的立创,竟然是这样的——@丽罗AA:哇最开始是在嘉立创做板,为了给公司省打样成本,后来无意中忘了是怎么看到立创商城卖东西,现在已经习惯性在商城买贴片电阻,最划算最便宜还开专票。偶尔买IC,因为正品保证!虽然价格贵点。每个月按时填写调查问卷,得15元优惠券。这次我要来用200优惠券给公司省成本。我太有良心了哈哈哈。求...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 故事 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-17 10:29:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: